This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:是否需要数字隔离器或电平转换器?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720235/ads8689-is-a-digital-isolator-or-a-level-translator-necessary

器件型号:ADS8689

您好!

 在我的设计中、我需要将16位 ADC 与 Renesas Electronics 的 s128微控制器连接、以传达测量值。 ADC 的数字部分在3.3V 下工作、而 MCU 在3.3V 下工作。 现在、我的问题是在我的设计中是否确实需要包含数字隔离器?

谢谢你。