This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248修订版本号

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1247, ADS1246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720309/ads1248-ads1248-revision-number

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1247ADS1246

早上好

ADS1248数据表中提到了"用于版本识别的出厂编程位

是用于识别器件类型(例如 ADS1247与 ADS1248)、还是器件版本类型(例如 ADS1248 v1与 ADS1248 v2)

是否有解释可理解我从 ADS1248读回的位模式?

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、


    ID 位不用于器件类型识别(以区分 ADS1248、ADS1247或 ADS1246)。 相反、这些位表示基于我们制造的器件版本。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph

    感谢你的答复

    对于如何识别总线上的器件、您有什么建议吗?

    目前、我配置器件、然后读回寄存器内容、以确保它们相同

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、


    我不确定您的要求是什么。 您是否在询问是否可以在总线上区分 ADS1247或 ADS1248? 或者、您是否在问您是否可以区分总线上的两个不同的 ADS1248?

    我认为没有一种好的方法来区分 ADS1247和 ADS1248、因为这两个版本使用相同的寄存器映射。 如您所示、如果您已经确定了器件的订单或 ID、您可能能够写入器件唯一的内容。 例如、如果您不使用 IDAC 电流、则可以在 IDAC 控制寄存器0中写入不同的 IMAG 值、并使 IDAC 输出保持断开状态。

    如果我错过了您的问题的要点、请发帖、我们可以继续讨论。


    吴约瑟