This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:触发功能

Guru**** 2690535 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM, ADC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720441/tsw14dl3200evm-trigger-functionality

器件型号:TSW14DL3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DL3200EVM

我们目前正在设置新的 TSW14DL3200EVM。  我们计划从  ADC12DL3200EVM 采集数据。  我们目前需要 在从 ADC 外部触发数据采集方面的帮助。 我们还希望澄清此设置的功能(仅限单触发捕获?)。 我们将通过 HSDC Pro 工具与 TSW14DL3200EVM 连接。 此时、我们可以通过 GUI 触发捕获、但不能使用外部触发信号。  理想情况   下、我们希望执行许多短采集、这些采集拼接在一起、然后可以在一个波形中从采集卡导出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sofie:

    我们目前没有 TSW14DL3200EVM 的触发功能。 我们计划在不久的将来实施这一功能。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    感谢您的回复。 您是否对添加此功能的时间线有过了解? 这是目前的硬件还是固件限制?

    最棒的
    软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sofie:

    这是固件限制。 我们已经讨论过这个问题、但不幸的是、我对何时实施这个问题没有很好的估计。 我将向我们的固件团队介绍这一点。

    此致、

    Dan