This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S PGA 可让增益增大

Guru**** 2515345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720167/ads8588s-ads8588s-pga-chang-the-gain

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件:ADS8688A

尊敬的 TI 团队。

我想问 一个有关 ADS8588S 的问题

PGA 增益是否可编程?

如何更改 PGA 的增益?  例如、输入为200mV、如何 将增益更改为大于1?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jie、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    用户无法对 ADS8588S 的 PGA 增益进行编程、  当您通过范围选择引脚8选择不同的输入范围+/-10V 或+/-5V 时、增益将自动更改。   SAR 上的内部 PGA 的最小输入范围 是 ADS8688A 上的1.28V 、但它是非同步采样 ADC、因为您的信号非常小、因此 Δ-Σ ADC 可能是一个不错的选择、您能告诉我您的要求吗?

    • 采样率?
    • 分辨率?
    • 通道数?
    • 同步采样吗?

    谢谢。

    此致

    戴尔