This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:具有桥式传感器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1205, ADS1204, ADS1209, ADS1220, ADS1232, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718031/ads1204-with-bridge-sensors

器件型号:ADS1204
主题中讨论的其他器件:ADS1205ADS1209ADS1220ADS1232AMC1204.

您好!

我会将 Δ-Σ 调制器与称重传感器结合使用。 我没有找到使用带负载单元的调制器的参考设计、有原因吗?

对于我的应用而言、具有14位有效分辨率就足够了。 我想使用其中一个 ads1204 ads1209 ads1205。 我可以从哪里开始? 有用的是模拟前端的原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好!

    有关将 ADS1204用于称重传感器应用的好问题。 虽然不可能将调制器与称重传感器一起使用、但这有点不寻常。 TI 拥有各种专为与称重传感器配合使用而设计的 ADC、这可能是您没有找到使用 ADS1204等调制器的任何参考设计的原因。 ADS1204具有位流输出、这意味着您可能需要使用具有 SD-24外设的 MSP430控制器进行后端数字滤波。 您是否了解过 ADS1220或 ADS1232等芯片、它们能为您带来最大的好处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经了解   了 ADS1220 或 ADS1232等常用 ADC

    我希望在具有现有控制环路的应用中使用两个负载单元作为反馈、我在其中使用 C2000 MCU。 其中一些 C2000 MCU 具有集成 SDFM 模块。  因此、从软件角度来看、读取寄存器值而不是处理具有 SPI 通信功能的外部 ADC 非常有吸引力。 另一方面、我只看到电流感应应用中使用了调制器。

    “我得 Whîch 什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、一些 C2000处理器可以处理位流、而 ADS1204使用的电压输入范围比 AMC1204 (+/- 250mV)等典型"电流分流"调制器更宽。 您当然可以尝试它、并让我们知道它的工作效果如何。