This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:器件 ID 问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720329/ads1291-device-id-issue

器件型号:ADS1291

团队、

我们的客户正在血液分析仪应用中使用 ADS1291。 他们发现、在大约3-4个电路板(共13个)中、他们获得的器件 ID 不正确。 下面是更多详细信息。  

 

它们在使用 ADS1291时遇到一些问题。

 

在此设计中,它们需要对 ADC 进行自检,因此使用“ID:ID 控制寄存器”作为 ADS1291的器件 ID。

 

对于 ADS1291、该寄存器应该返回0x52值(按照数据表的第39页)。 但我们将得到0xBF 值。

 

他们尝试使用2个不同的 MCU 读取器件 ID、但观察结果相同。 对此有任何建议吗?

此致、

Sanjay

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjay、

    感谢您的发帖!

    大多数情况下、当器件未正确加电时、会出现错误的器件 ID。 确保客户遵循正确的上电排序(P62)程序、并考虑发出额外的/RESET 以验证器件是否正确读取了其内部寄存器。

    e2e.ti.com/.../627612
    e2e.ti.com/.../658195