This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:SPI 错误时电流输出的行为

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720289/dac8760-behaviour-of-current-output-at-spi-error

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8771

您好!

在电流输出为4...20mA 的 PCB 上、我们使用 TI 器件 DAC8760。
在 FMEDA 的范围内、出现了一个问题、即如果器件的电流输出是如何运行的
与主器件的 SPI 通信被中断或干扰。

SPI 总线可通过8.3.10看门狗定时器8.3.11帧错误检查进行监控
但是、检测到的 SPI 总线故障是否也可以访问输出电流?

如果 DAC8760的电流输出一直处于最后一个值、或者它变为0mA 或进入高阻态?

0mA 将是安全状态、这对我们很重要。

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerhard、

    欢迎访问 E2E 论坛!

    DAC8760在内部不具有在看门狗或帧错误故障情况下将 DAC 输出设置为零标度的功能。 因此、当发生故障时、ALARM 引脚将变为低电平、输出电流将保持为最后一个值。 替代方法是使用外部电路和 ALARM 引脚来切换 CLR 引脚、从而在发生故障时将输出设置为零标度。

    您还可以查看 DAC8771、它是单通道 Vout/Iout DAC、具有集成直流/直流转换器选项。 此器件具有内部的"警报条件下的安全操作"、如您在上面所述。

    谢谢、
    Garrett