This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:未找到 LabVIEW 文件错误

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720029/tsw1400evm-labview-file-not-found-error

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832EVM

我目前正在使用 AFE5832EVM 运行 TSW1400EVM、并尝试 HSDC 专业 GUI 程序。

它成功下载固件。 但是、在启动 AFE5832GUI 时、它会显示错误、如 Blow

错误7

HSDC Pro 版本检查.vi->HMC-DAQ GUI Pro.lvlib:Main.vi 中的调用库函数节点发生错误7

可能原因:

LabVIEW:找不到文件。 该文件可能位于其他位置或已删除。 使用命令提示符或文件 eplorer 验证路径是否正确。

仅启动不带 HSDC 程序的 AFE5832EVM GUI 不会显示此错误。

我已经确认在 HSDC 安装过程中安装了一些国家仪器软件(可能是 LabVIEW 运行引擎)。  

您认为问题出在哪?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gibbeum、

    我们将查看 GUI 错误并尽快返回给您。
    您能告诉我们您机器的 Windows 操作系统吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 windows 10。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Windows 7笔记本电脑上没有这样的问题。 此外、我继续忽略错误消息捕获信号、实际上成功捕获数据(但不准确、可能是由于硬件跳线引脚设置错误)。 但我不确定是否可以忽略此错误消息。 由于我最终将使用 IT 的自动化版本(DLL)、我想知道它是否会有任何问题。
    我发现、完全相同的错误消息通常来自 LabVIEW 软件、在这种情况下、我猜 LabVIEW 软件和 HSDC Pro 之间的连接可能会出错。
    请继续弄清楚这一点。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gibbeum、

    此问题似乎是由于 Microsoft 更改了在最近的 WIN 10内部版本中提供注册表访问的方式。
    有关更多详细信息、请参阅链接。
    e2e.ti.com/.../2488900
    我们将修复此问题并很快发布新版本。

    作为临时修复、您能否将 HSDC_Version.dll 复制并粘贴到下面的位置、然后立即继续。

    从:"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDC_Version.dll"
    更改为:"C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDC_Version.dll"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、它解决了我的问题。 非常感谢。
    请开发与 AFE5832EVM 兼容的下一个版本、因为我使用的是该板、我看到 AFE5832EVM 与 HSDC pro 4.90不完全兼容、因此某些功能可能无法正常工作。 我当前使用的版本是4.70。
    再次感谢你。