This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463:建议在 FPGA 板上与 ADS5463和 DAC3152配合使用

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3152, ADS5463, ADS5463EVM, DAC3162EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718549/ads5463-suggestion-on-fpga-board-to-work-with-ads5463-and-dac3152

器件型号:ADS5463

您好!

我计划   在数据转换器之间使用 FPGA 板连接 ADS5463和 DAC3152。 我需要一个 FPGA 板来对来自 ADC 的数据执行一些操作、并将新数据传递到 DAC。 我将使用 FMC 连接器连接电路板。

我确信、我将不得不使用 FPGA 板进行此开发、并希望获得一些建议/建议、了解哪种板适合连接500MSPS 数据转换器。

我已经了解了 Xilinx ZC702/ZC706评估套件中的一些选项、但我想知道其他电路板是否更适合我的应用、因为我是基于 FPGA 的设计和接口领域的新手。  

谢谢、

VK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VK、

    我们正在仔细研究您的问题。 我们已将 ZC706与一些千兆采样 ADC 配合使用、因此它应该能够处理您的应用所需的500MSPS 数据速率。  

    本文档的第30页显示了一个示例。    

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢您的回复和文档。

    我计划通过基于 IP 集成器的方框图设计方法使用 Vivado、因为我不熟悉 RTL 设计方法。

    我还浏览了 Xilinx 网站上提供的文档、但找不到说明设计过程的文档以及全新项目的约束定义教程(可能是我在找错地方了!)。

    这可能是一个非常基本的问题、但我将非常感谢您在正确的方向开始设计方面提供了一些帮助。

    此致、
    VK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2626.Interfacing-Data--Converters-to-FPGA.pptxe2e.ti.com/.../5305.Interfacing-to-FPGA_2700_s-app-note.pdfVK、

    我们现有的所有 Xilinx 示例都基于 JESD204B 器件。 对于 ADS5463、我们唯一能提供的就是我随附的应用手册。 如果您有兴趣、我们提供了一些旧版 Xilinx FPGA 的 RTL 设计示例。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您分享该应用手册、这将非常有帮助。

    如果您可以共享 RTL 设计、那将会很棒。 我希望这些设计与 Vivado 兼容。 是否有 GitHub 或任何其他开放源码 SCM、我可以在其中找到类似 ADC 和 DAC 接口的示例?

    应用手册中的示例仅显示一个通过 FMC 连接器连接到 FPGA 板的板(ADC)。 我能否同时将2个电路板(ADC 和 DAC)连接到 ZC706? 我之所以提出这一点、是因为应用手册中的图像只有一个电路板的 FMC 连接器覆盖了第二个 FMC 连接器前面的区域。 我计划购买该板、并希望在订购之前进行确认。

    此致、
    VK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VK、

    我们的许多电路板都不符合所需的外形规格、因此无法并排插入两个 FMC 连接器。 您可能需要一个提升板或适配器来将其扩展。 您认为使用哪种 DAC 板? 随附旧的 RTL 代码。 这些与 Xilinx ISE 一起使用的地方。我想、您仍然应该能够将它们导入 Vivado。 我不知道任何开放源码 SCM。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../5824.TSW1200-Source-Parallel-DDR-ver1p6.zipe2e.ti.com/.../7080.TSW1200-Source-Serial-v1p5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您回复 RTL 代码。  

    我计划    在设计中使用 ADS5463EVM 和 DAC3162EVM 电路板。  

    -VK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VK、

    它们不能与 FPGA 板并排安装。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您提供信息。

    我遇到 了 FMC 间隔套(如下图所示)、作为适合 FPGA 板上 ADC 和 DAC 的可能解决方案。

    您能否建议这样的任何组件来解决此问题?  

    如果我决定使用间隔套、性能是否会下降?  

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinit、

    TI 实际上销售的 FMC-HSMC 适配器可让您实现所需的功能。 查看附加的文件。 有关这些电路板的更多信息、请访问 TI 网站。 随附了这些电路板的原理图。 您可以将它们与计划使用的 ADC、DAC 和 FPGA 平台原理图进行比较、以查看它们是否适合您。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../FMC_2D00_ADC_5F00_DAC-adapters.pptxe2e.ti.com/.../6746.FMC_2D00_ADC_5F00_ADAPTER_2D00_SCH_5F00_D.pdfe2e.ti.com/.../FMC_2D00_ADC_5F00_ADAPTER_2D00_ASY_5F00_D.pdfe2e.ti.com/.../FMC_2D00_ADC_2D00_ADAPTER_2D00_LYR_5F00_D.pdfe2e.ti.com/.../0020.FMC_2D00_DAC_2D00_ADAPTER_5F00_D_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢你的答复。

    这将帮助我决定项目的未来方向。

    此致、

    Vinit