This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:当我按下 PostProc 按钮时,绘制的图片不显示正在移动的内容,为什么?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719779/tsw1400evm-when-i-push-the-postproc-button-the-picture-plotted-doesn-t-show-the-things-which-are-moving-why

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

大家好、我正在使用 awr1443+devpack+tsw1440evm 来捕获原始数据

我按照 https://training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board  步骤操作

这就是我得到的

这是一个官方示例

我使用具有较大散射系数的铁作为实验材料。

我移动熨斗

问题是我的图片不能显示移动的东西,但官方的例子可以。我不知道为什么。

此外、我的距离-速度图与给出的示例完全不同。

有什么问题?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试使用与示例相同数量的线性调频脉冲吗? 我想您在官方示例中使用的是128个线性调频脉冲与32个线性调频脉冲。

    此外、您可以将右下角图中的通道更改为通道2。

    除此之外、我认为您的设置还可以。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能告诉我如何将右下角图中的通道更改为通道2吗?
    我的频道未启用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    当我更改线性调频脉冲时、它会起作用。 谢谢你
    但是、当我移动不同 sp 中的目标时、绘制的图片不会改变、我不知道原因
    当移动速度发生变化时,距离-速度图不会改变。 我不知道为什么。
    请帮帮我。 再次感谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用所附图中的下拉菜单更改为右下角图的通道1。

    请注意、后处理不是实时的-如果移动目标、您将需要使用 RADAR Studio 再次捕获数据。

    此致、

    Anand