This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8902B:LDO 输出电压问题

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8902B, PGA280, OPA320, OPA625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715434/ads8902b-ldo-output-voltage-issue

器件型号:ADS8902B
主题中讨论的其他器件: PGA280OPA320OPA625

你好。。。

我对 ADS8902B 有一些问题。

当我将采样频率(通过 CONVST 引脚)从10kHz 更改为100kHz/200kHz/250kHz 时、LDO 输出(DECAP 引脚)电压会下降(1mV 至2mV)、

并且下降的电压会因采样频率而异。

我已经将去耦电容从10uF 更改为1uF (X7R)、并对其进行了测试、但结果 是相同的。

您能否推荐此问题的解决方案?

请告诉我。

e2e.ti.com/.../ADS8902B_5F00_Schematic.pdf

此致、

Jeffrey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    在 ADS8902B 中、内部 LDO 用于为 ADC 内核供电。

    当您将 ADC 的采样率从10kHz 更改为250kHz 时、ADC 内核消耗的电流会增加。
    这种电流增加会导致 LDO 电压变化(负载调节)。 LDO 电压的这种微小变化不会影响器件性能
    可以在 DECAP 引脚上使用1uF 去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您的评论。
    您说过、LDO 电压的这种微小变化不会影响器件性能。
    但这种微小的变化会影响该器件的 ADC 性能。
    例如、当 LDO 输出电压增加1mV 时、该器件的输出值按比例增加10。
    此外、当 LDO 输出电压增加2mV 时、该器件的输出值按比例增加20。
    当这些测量数据完成后、我将向您展示这一点。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    感谢您提供这些附加信息。

    对于给定的输入电压、如果输出代码随采样率的变化而变化、则可能是由于 ADC 输入上的电荷反冲稳定时间不足。 我查看了原始帖子中的原理图片段、RC 时间常数看起来正常。
    如果您不介意、您能否分享显示驱动器放大器的原理图。

    您可以通过电子邮件(rahulvk@ti.com)离线与我共享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请参阅放大器中包含的以下原理图。

    e2e.ti.com/.../PGA280_5F00_ADS8902B_5F00_Schematic.pdf

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    PGA280的输出带宽相对低于此设计在250kSPS 下运行所需的带宽。 在250kSPS 下2.8µs ADS8902B 时、可用于放大器的稳定时间将为4µs μ s -转换时间(1.2µs μ s)=μ s。

    参阅 PGA280数据表中的稳定时间规格、PGA280将不支持该采样率-

    如果需要以全速运行 ADS8902B、您可以考虑在 PGA280的输出端使用缓冲放大器、例如 OPA320。

    有关 此主题的更多详细信息、请参阅此 TI 高精度实验室视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的评论。

    ADS8902B 具有近1ms 的延迟时间、因为 PGA280在 G=8、Vo=8Vpp 时具有30us 的较长稳定时间。

    因此、我认为 ADS8902B 的稳定时间就足够了。

    我已通过每个采样频率测量 ADS8902B 输出的原始数据(2048个样本)。 (10kHz/30kHz/60kHz/120kHz/150kHz/180kHz/210kHz/240kHz)

    但计算得出的电压值非常不同、间隙为1mV 至32mV。

    您能在其中解释一下吗?

    e2e.ti.com/.../Measurement-data.pdf

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    Rahul 让我看看这个。

    我确实认为至少部分问题是 PGA280;输出级的趋稳速度太慢、无法在更高的采样率下支持20b。 但是、可能还有其他因素会导致这些误差。

    您能回答以下问题吗?

    基准输入 ADC_REF 的电压是多少?
    PGA280的输出共模电压是多少、VO_CM。
    3.您能否确认旁路电容器均为陶瓷电容器、包括 ADS8902B REFOUT 引脚上的 C85?
    4.您能否确认输入滤波电容器 C82/C83是否为陶瓷 C0G/NPO 类型?
    此外、对于随附的测量数据、我看到的代码计数为~4600。 PGA280的输入端是~1800mV (我假设这是微伏)、对于这些测量、PGA280的增益设置是多少?

    谢谢、

    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的反馈。

    请参阅以下答案。
    基准输入 ADC_REF 的电压是多少?
    :4.096V
    PGA280的输出共模电压是多少、VO_CM。
    :2.048V (=4.096V/2)
    3.您能否确认旁路电容器均为陶瓷电容器、包括 ADS8902B REFOUT 引脚上的 C85?
    :所有 X7R 或 X5R 级陶瓷电容器
    4.您能否确认输入滤波电容器 C82/C83是否为陶瓷 C0G/NPO 类型?
    :X7R 级陶瓷电容器
    此外、对于随附的测量数据、我看到的代码计数为~4600。 PGA280的输入端是~1800mV (我假设这是微伏)、对于这些测量、PGA280的增益设置是多少?
    :1799mV、增益设置1/4 (=0.25) V/V

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我们已经做了一些测试来重新解决这个问题。
    我们已将仅电荷反冲滤波器的电容器从10nF 更改为开路、然后这个问题几乎已经得到改善。
    我们认为这个测试结果可以解决这个问题。
    我们想知道电荷反冲滤波器的建议值范围。 (电容器和电阻器)
    此外、当电荷反冲滤波器的电容值从10nF 更改为开路时、如何选择电阻值?

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我同意所有数据都指向 PGA280/电荷桶滤波器。 我相信还有优化的空间、但我仍然怀疑您在较高采样率下单独使用 PGA280时可以获得 ADS8902B 的全部性能。

    为了优化电荷桶、我需要查看我们是否有可用的 SPICE 模型。 如前所述、我保证性能的唯一方法是添加一个速度更高的缓冲器、例如评估板上使用的 OPA625。

    请给我几天时间进行调查。

    谢谢、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的评论。
    遗憾的是、我们无法添加高速缓冲器、因为电路板是固定的、开发工作几乎已经完成。
    因此,我们应该找到解决办法来重新发现或改进这个问题。
    很抱歉、但我们希望您能快速给我们一些反馈。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    只是快速更新;我找到了 PGA280的一个模型、我可以使用它来优化电荷桶滤波器。 这将预测在该配置中可以获得的最佳性能。

    我将在明天的工作结束之前提供更新。

    谢谢、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    根据多个仿真运行、 电荷桶滤波器的最佳 RC 组合为6.04欧姆和1.2nF 差分、或6.04欧姆和2.4nF 单个、如下所示。  根据结果、100ksps 是您可以实现的最佳采样率、并在20b 范围内实现稳定。  在250kSPS 时、您可以通过该滤波器组合获得18b 的性能。

    谢谢、

    Keith N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的仿真结果。
    我们将测试您的仿真滤波器组合、然后告诉您我们的测试结果。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我们已经在电路板上测试了您的仿真滤波器组合。
    但对输出代码变化的改进影响很小。
    例如、
    对其应用滤波器后、每个采样频率在1800uA 输入条件下的输出变化约为+/-15uA。
    否则、我们的滤波器(电阻器= 0欧姆、电容器=开路)已应用于该滤波器、输出变化约为+/-3uA。
    此组合是否有任何副作用或预期问题(电阻= 0欧姆、电容=开路)?

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    PGA280无需电荷桶滤波器即可直接连接到 ADC 输入、但我没有任何数据或模型来预测这在大量器件和工作条件下的工作效果。 如果这是您想要的方向、我建议在多个器件的温度范围内和多个采样率下验证系统性能。

    谢谢、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的评论。
    我们将使用多个器件以多个采样率验证系统性能。

    此致、
    Jeffrey