This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:DAC8742HPBS

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, DAC8741H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719647/dac8742h-dac8742hpbs

器件型号:DAC8742H
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432DAC8741H

我们希望使用 TI 的 DAC8741H HART 调制解调器到 SPI 芯片。 我们的主机器件是 TMS570LS0432。 是否有人有 SPI 软件接口协议示例来处理和处理传入的 HART 消息?

提前感谢!

       Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    遗憾的是、我们没有用于处理与器件的完整 HART 通信的任何示例代码/软件。 完整的 HART 实施将需要 HART 软件堆栈。 您可以在 SPI 模式下使用 EVM 软件进行基本测试。

    http://www.ti.com/tool/DAC8742HEVM

    谢谢、

    Garrett