This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:JESD IP 核心许可证

Guru**** 2528730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40, ADC12D1000, ADC12D800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719604/ads54j40-jesd-ip-core-license

器件型号:ADS54J40
主题中讨论的其他器件: ADC12D1000ADC12D800RF

你(们)好

我计划使用带 ADS54J40的 FMC 连接器旋转定制板、并想知道如果我想 使用 KCU105等 FPGA 评估套件从 ADC 读取数据、是否需要从 Xilinx 购买 JESD204 IP 内核许可证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    如果您使用现有的固件位文件、则不会。 TI 提供的这些工具允许您 使用 TI 的 HSDC Pro GUI 通过 KCU105测试此板。 如果您计划使用 Xilinx 固件来编译新设计(一定可能)、则需要许可证。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim!  即使我使用 EVM 和 KCU105访问其上的数据以实时处理仅存储已处理数据(例如 KCU105中的 SD 卡插槽)、情况是否如此?

    同样、在这种情况下、最好使用具有并行 LVDS 接口(如 ADC12D1000或 ADC12D800RF)的 ADC、并直接连接到具有超硬钎焊/皮化的评估板、以避免购买 JESD 许可证的必要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、
    对于您的第一个问题、是的。 对于第二个问题、这是正确的、但不要让许可证成本决定要使用的最佳 ADC。 如果您切换到 LVDS、则需要路由比使用 JESD 器件更多的信号。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我想对 EVM 上的数据进行任何处理、我必须重新编译设计、这需要我拥有 Xilinx 的 JESD 许可证、对吧?

    这回答了我的问题,同时也使我处于某种情况。 从毕业生的角度来看、JESD 许可证的价格昂贵、为6790美元(如果我是对的)。 但我理解必须运行更多的高速线路所带来的麻烦和风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    我不知道您到底要做什么、但您可以在 Vivado 中编译设计并使用芯片作用域查看数据。 这是一个选项。 您还可以将 HSDC Pro GUI 与 KCU105配合使用、并提取捕获的数据。 这些选项之一是否能帮助您解决问题? 您可能还想联系 Xilinx。 他们可能拥有您可以免费获得的限时许可证。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    我目前正在使用带 ADC EVM 的 TSW14J56来捕获原始数据并进行离线处理。 现在、我受限于我可以在采集中存储的最大数据量、即 TSW14J56中的4GB 内存。 我可能不需要 KCU105来捕获和存储原始数据。

    此外、在这些高数据速率下、我不希望保留原始数据、而是希望仅处理和保留所需的信息、从而减少数据量-平均值、差异值和其他更高阶的统计数据以及平均 FFT 结果、这正是我需要 KCU105的结果。 我还有一个外形尺寸限制、这就是我需要旋转定制板并希望连接更小的 FPGA 载板的原因。 TI ADC EVM 足够小、但 KCU105不是。 因此、我将介绍一下经过极铜处理的 Picozed 类电路板。 如果有足够小且具有 FMC 连接器的 FPGA 载板、这将是理想之选、但这种产品似乎不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、
    如果没有其他内容、我想结束这个帖子。
    此致、
    Jim