This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:差分输入代码转换

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADS1263, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717554/ads1263evm-pdk-differential-input-code-conversion

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1263ADCPro

您好!

     我们尝试通过 ADS1263EVM-PDK 读取数据、但未获得令人满意的结果或 我们的理解无法满足。

     我们已将低于电压的信号连接到 ADS1263EVM 板。

  1. IN2 (REF_P)= 4V
  2. IN3 (REF_N)= 1V
  3. IN0 (Vin_P)= 3V
  4. IN1 (Vin_N)= 2V

有关硬件连接、请参阅"Hardware_Connections.PNG"图像、如下所示。

ADS1263寄存器配置如下所示

  1. MODE0 =斩波(禁用)
  2. mode1 =滤波器(Sinc1)
  3. mode2 =旁路(禁用)、增益(1)、DR (400)
  4. INPUTMUX = MUXP (AIN0)、MUXN (AIN1)
  5. 回流焊= RMUXP (AIN2)、RMUXN (AIN3)

以上是唯一更改的位、其余所有配置均为默认值。 请参阅下图。

在上述电路连接和寄存器配置情况下、根据我们的理解、ADS1263应将 两个输入信号(Vin_P - Vin_N)之间的差值读为1V。 但我们得到的 ADC 读数为1.67192V。 请参阅下图  

这里的问题是、我们无法了解 从哪里 添加了0.67192V?

  此配置的 ADCPro 软件 V2.0的所有快照都已附加、以供参考、如下所示。  

     

 

 感谢您为解决此问题提供的任何帮助。

谢谢 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我认为这是一个简单的解决方法...您通过 AIN2/AIN3为 ADC 提供3V 外部基准;但是、在"Reference"选项卡上、您告诉 GUI 基准电压为5V、因此电压似乎按比例调节为"5/3"或1.667。

    ADC 不知道基准电压振幅;它所做的就是将输入电压与基准电压进行比较、并提供与此比率成比例的输出代码。 在这种情况下、只有 GUI 将 ADC"代码"转换为等效电压、为了准确地进行转换、请确保您告诉它基准电压为3V、如下所示:

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chris 的快速和乐于助人的回应。。 )
    很抱歉,由于我们没有收到任何有关您的回复的电子邮件通知,所以我们的反馈很晚了。。。
    如果 TI 能在这方面做出改进,那么它将是一个很大的帮助。。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket、

    您很受欢迎!

    很抱歉、您没有收到我回复的通知。 我很乐意报告此 E2E 问题;但是、您是否可以帮我解决问题并回答几个简短的问题?...

    -您是否已检查 您的垃圾邮件文件夹以查看通知是否已被标记为垃圾邮件?

    -您是否收到了有关此最新 E2E 回复的电子邮件通知?

    -创建线程时,您是否已取消选中“通知我”框(如下所示)?

    -最后、尝试在浏览器窗口右侧的"选项"按钮(仅此按钮-不选择任何选项)上计时...您是否看到显示"静音"或"取消静音"?

    谢谢您、如果有任何其他问题、请告诉我、我可以帮您解决!

     

    此致、
    Chris