This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718691/ads1198-ads1198

器件型号:ADS1198

大家好、我想了解 ADS1198在由单端输入电压驱动时的工作情况。 我有 ADS1198评估板和 EVM 软件。 该通道设置为正常电极且 PGA 增益= 1。 如果我将 INN 输入连接至0V 并将 INP 驱动至1V、我应该读取1V? ADS1198 EVM 软件正在提供扩展的结果。 例如、如果 AVDD = 3V、Vref = 2.4V 且 Vin=1V、则读取电压为1.7V、如果 Vin=1.2V、则读取电压为2.05V。 在另 一个示例中、如果 AVDD = 3V、Vref=4V 和 Vin=1V、则读取电压为2.3V、如果 Vin=1.2V、则读取电压为2.76V。   在另 一个示例中、如果 AVDD = 3.3V、Vref=3.3V、Vin=1V、则读取电压为2.07V、如果 Vin=1.2V、则读取电压为2.5V。 导致缩放的原因是什么?  

谢谢、

迪亚尔穆伊德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diarmuid、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    AVSS 连接到什么? 我假设您使用的是单极电源、AVSS = GND?

    ADC 将转换 INP 和 INN 之间的差分输入电压。 原则上、如果 INP = 1V 且 INN = 0V、ADC 输出应读为1V。但是、由于内部 PGA、对输入电压有另一个限制:输入共模电压。 PGA 放大器无法摆动到电源轨、因此输入共模必须与每个电源轨保持至少200mV 的距离。

    尝试将 INN 增大到1/2 Vs (1.5V)、并将 INP 连接到2.5V

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回复。 是 AVSS = 0V。 我已经运行了许多测试来尝试隔离问题。 当我设置 INN = 1.5V 且 INP = 2.5V 时、我确实会得到 Vout= 1V。 我在 INS=1.5V 和 INS=1.2V 条件下运行了两次测试、并在 VREFP=2.4V 和4V 条件下运行了测试。 下面的波形图显示了 Vout 与差分输入电压的关系、因此对于 INN=1.5V INP 的情况、以0.1V 的步长从1V 扫描到2.5V。 从图中可以看出、当 VREFP=2.4V 时、差分电压和 Vout 之间存在良好的一致性。 但是、当 VREFP=4V 时、Vout 按比例缩放约1.34。 这接近于 VREFP/AVDD (4V/3V)的比率、这是否会影响结果?  

    我还在 INN=0V 时完成测试、并以0.1V 步长将 INP 从0V 扫描到1V。 同样、当 VREFP=4V 时、下面的结果显示了相同的比例。  

    我已经运行了额外的测试、并在评估板上使 AVDD 和 VREFP=3.3V、但我的调节效应并没有消失-实际上它会变得更糟。

    感谢您的任何帮助。

    迪亚尔穆伊德  

    e2e.ti.com/.../ADCTestData.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diarmuid、

    很抱歉、您在第一个帖子中没有注意到这一点。 当 AVDD = 3V 或3.3V 且 AVSS = 0V 时、不能使用 VREF = 4V 设置。 从本质上讲、基准缓冲器的输出(图26)处于故障状态、无法达到4V。如果您以 AVSS 为基准探测 VREFP 引脚、 您应该看到基准电压小于4V。VREFP 与"4V"之比可能是 VREF = 4V 时图中增益误差的主要来源

    请查看电气特性表的外部基准部分。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    再次感谢您的回复。 是的、当我使 AVDD=3V 并设置 VREFP=4V 时、测得的 VREFP=2.96V。 此外、如果我使 AVDD=3.3V 并设置 VREFP=4V、则测得的 VREFP=3.24V。 但是、当我关闭内部基准并使用外部基准时、结果会有点令人困惑。 如果我使 AVDD=3.3V、VREFP=3V 并再次将 INN 设置为某个中间电压(例如1V 或1.5V)、我会在输出端遇到调节问题。

    此外、评估软件有时会产生不稳定的结果-重复的电压扫描会提供不同的输出电压读数。 我不确定这是软件还是硬件问题。  

    此致、

    Diarmuid.e2e.ti.com/.../Figure-1-AVDD.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS1198FrontendTest.pdfHiRyan、

    为了更好地了解 ADC、我添加了一个 LDO 稳压器来为 INN 提供一个中量程基准电压、并调整了 PGA 增益并重新运行 INP 扫描测试。 附件是结果-同样、我看到读数偏移200mV。 我想将通道1-8用作 ADC 输入(没有任何 ECG 功能)-我已关闭所有 WCT、RLD 和起搏信号功能设置中是否有任何其他可能导致偏移的功能?

    谢谢、

    迪亚尔穆伊德。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diarmuid、

    您在上一次测试中使用了哪些电源和基准设置?

    由于 ADC 的满量程范围保持不变、因此预期输出会随着增益的增加而被限制在较低的电压。