This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:AINx 未使用的模拟输入引脚

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183314/ads7038-q1-ainx-unused-analog-input-pin

器件型号:ADS7038-Q1

您好!

如果不使用 AINx 模拟输入引脚、TI 建议使用什么引脚?

上拉还是下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    主要专家本周已不在办公室。 请预计回复和回答会延迟。

    通常、建议将输入接地(可接受通过下拉电阻)、或将其悬空。 我个人不熟悉此器件、因此我们需要联系主要专家进行确认。 请在一周内回复。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwas、

    我同意 Cole 的说法。  无需使用下拉电阻器。  您只需将引脚连接到 GND 或悬空即可。

    艺术