This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:有关 ADS1299#39;s 分遣队检测的查询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183211/ads1299eegfe-pdk-inquiry-about-ads1299-s-detachment-detection

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好、

我使用 ADS1299进行 EEG 信号采集。 ADS1299配置为单端采样。 现在、我使用的大脑电极是有源电极、它是在单个通道的 P 端添加一个跟随器放大器。 但在我使用此设计之后,电极的分离检测功能无法实现。 我打开分离检测、它始终显示连接成功。 此设计是否真的无法实现分离检测功能? (使用的模式为直流导联脱落)

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问哪位客户是这样吗?

    如果无法公开披露、请将该主题转换为内部主题、或让我知道、以便我可以通过电子邮件联系您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    我已通过电子邮件将客户信息发送给您。

    谢谢、此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、电压跟随器输出具有低输出阻抗、这可能会影响导联脱落检测的电流路径。
    是的、由于运算放大器以低阻抗驱动其输出、而不管电极是否连接、因此 ADS1299引线检测无法在插入运算放大器的情况下工作。 它们需要运算放大器输入端(电极)的电阻器。
    我认为 ADS1299引线检测基于通道输入的差分引线偏置。
    因此、它们可能需要将驱动 N 输入的运算放大器上的200m 连接到接地端、而将200m 连接到驱动 P 输入的运算放大器上。

    谢谢