请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 尊敬的专家
1.寄存器配置:(压缩包中的详细程序)
2.由于程序存在丢失点的问题,因此只会触发修改程序来读取数据。 无需执行其他操作。
使用逻辑分析仪捕获 drdy 引脚的脉冲变化。
结果如下:
250Hz 采样率:
获得的脉冲显示采样率为250Hz、但实际采样率仅约为246hz、小于250Hz。
500Hz 采样率:
获得的脉冲显示采样率为500Hz、但实际脉冲采样率仅约为493hz、小于500Hz。
1000Hz 采样率:
获得的脉冲显示采样率为1000Hz、但实际脉冲采样率仅约为986hz、无法达到1000Hz。