This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS 采样率的触发速率不足

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183334/ads1298-the-trigger-rate-of-ads-sampling-rate-is-insufficient

器件型号:ADS1298

尊敬的专家

1.寄存器配置:(压缩包中的详细程序)


2.由于程序存在丢失点的问题,因此只会触发修改程序来读取数据。 无需执行其他操作。
使用逻辑分析仪捕获 drdy 引脚的脉冲变化。
结果如下:
250Hz 采样率:

获得的脉冲显示采样率为250Hz、但实际采样率仅约为246hz、小于250Hz。

500Hz 采样率:

获得的脉冲显示采样率为500Hz、但实际脉冲采样率仅约为493hz、小于500Hz。

1000Hz 采样率:

获得的脉冲显示采样率为1000Hz、但实际脉冲采样率仅约为986hz、无法达到1000Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问哪家客户/公司是这样吗?

    如果客户/公司无法公开披露、请告诉我、我可以通过电子邮件联系您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供信息。 我将从公共邮箱中删除您的个人电子邮件、并将在此主题中回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅此 e2e 帖子、其中讨论了同一问题-
    e2e.ti.com/.../ads1298ecgfe-pdk-ads1298-sampling-rate

    ADS 需要使用精确的时钟源才能获得1000SPS 的速率。

    谢谢