This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:REFOUT/REFCOM 悬空

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183367/ads1247-refout-refcom-floating

器件型号:ADS1247

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

使用 ADS1247外部基准电压时、如果我悬空 REFOUT/REFCOM 引脚、我想知道以下问题的答案:

1.它对芯片使用和芯片运行有何影响?

2.它会对测量值产生什么影响?

3.是否有任何其他需要注意和知识的方面?

(未使用内部基准和 IDAC 电流源、并且客户已经知道 REFCOM 建议连接 GND、REFOUT 建议连接电容。)

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi Liu、

    REFCOM 和 REFOUT 引脚特定于 ADS1247内部 VREF。 如果 您不使用内部 VREF 或电流源(IDAC)、则可以在不影响 ADC 性能的情况下将这些引脚悬空。

    布莱恩