This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:VREF 电流负载

Guru**** 2948690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183209/amc60804-vref-current-load

器件型号:AMC60804

您好、先生、

我们是否可以知道 Vref 电流负载的最大值? 通常为+/- 10mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基准负载能力的典型值为+/-10mA。 因此、我们不建议超过10mA 的电流。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ak:

    明白了、  

    如果客户想在外部使用它、不建议将此 Vref 用作外部输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要客户不超过10mA、就可以将其用作外部基准。

    此致、

    AK