This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:如何设置定时器控制寄存器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719187/afe4490-how-to-set-timer-control-registers

器件型号:AFE4490

大家好、

我开始使用 AFE4490开发一些东西。

我可以读取和写入任何寄存器、也可以使用数据表中的公式(PRF)= 500Hz、占空比= 25%)来测量某个值。

但现在、我尝试使用250Hz。 为此、我只需将 PRPCOUNT reg 更改为示例的一半、或者也需要更改其他寄存器。
如果我需要更改、那么在写入方式中有一个软件或算法可以实现这一点?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    是的、您必须更改 PRPCOUNT 以及其他计时寄存器。
    您可以使用 AFE490EVM 的 GUI 为给定 PRF 生成寄存器设置。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦。 这真的很好。 )



    感谢你的帮助。

    事实上、昨天我找到了这个答案、但我不知道是否存在用于这个的 GUI。 我正在写入我自己的 python 寄存器 generate。 他



    您是否知道是否存在一些研究、讨论在心率、心率变化和血氧方面使用 AFE 的最佳频率样本?



    再次感谢。