This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104ERGYRG4的替代部件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXU0202, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182086/alternative-part-for-txs0104ergyrg4

主题中讨论的其他器件:TXU0102TXU0202TXU0304

您好!

目前 、我们的现有设计中包含 TXS0104ERGYRG4器件。 由于设计错误、我们在设计中将 VCCA 连接到3V3、将 VCCB 连接到1V8。  TXS0104ERGYRG4的条件为  VCCA≤VCCB、 因此该电路在我们的设计中无法正常工作。  为避免设计更改、我们正在寻找 TXS0104ERGYRG4的替代器  件、该器件不具有 VCCA≤VCCB 的条件、我从 TI 获得了以下两个器件。

1.LSF0204RGYR -对于此部件、我能否提供 Vref B- 1V8和 Vref A 3V3? 它会起作用吗? 由于未提及数据表、因此上述任何电压电平条件和电压电平也支持我们的要求。  

2.TXB0104RGYR -对于此器件、即使电压支持、在数据表中、它们提到 VCCA 不得超过 VCCB。 如果我超过 VCCA 电压至3V3、VCCB 至1V8、它是否起作用?

如果上述器件不适用、请帮助查找相同器件的替代器件。

正在等待回复

此致、

Chitharanjan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Chitharanjan、

    请注意、所有自动双向器件的电源都有偏置要求。

    强烈建议使用 TXU0102或 TXU0202 (如果需要、还提供4个通道选项)、因为 UART 信号不是自动双向的、因此不推荐使用自动双向器件。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 提供的信息

    我能否获得与 TXS0104ERGYRG4占用空间相同的单向器件? 以便我们可以轻松适应现有设计。

    此致、

    Chitharanjan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Chitharanjan、

    多亏了 TXU0304、它还包含一个 VQFN (14)封装。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢推荐的器件.........

    由于在我们的设计中、我们使用了引脚13至2 (TX)和12-3 (RX)、因此在建议的器件 RX 中、我可能需要连接到5-10、因此这可能需要更改我们的 PCB 布线。 即使是封装兼容、我们也无法在设计中直接使用该器件...

    请提供您对此的意见。。

    谢谢、此致、

    Chitharanjan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Chitharanjan、

    该原理图似乎仅显示正在使用的两个通道。 下面的引脚10有 TX、引脚11、12或13有 RX 是否可行? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

     在我的 PCB 中、引脚10的 TX 和引脚11、12或13的 RX 是不可行的。

    您能建议与我的原理图完全匹配的器件吗?

    此致、

    Chitharanjan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitharanjan

    假日季的回复将延迟、我们将在返回办公室时进行审核并提供反馈。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chitharanjan、

    我可以想到的另一个采用 RGY 封装但不是自动双向电平转换器的器件是 AVC4T245。 请注意、该器件与原理图不完全相同、 因为有2个额外的引脚用于方向控制。

    此致、

    插孔