This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:是否可以使用启用负电荷泵和双极输入的单极电源?

Guru**** 2784405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717809/ads131a04-can-i-use-unipolar-supply-with-negative-charge-pump-enabled-and-bipolar-input

器件型号:ADS131A04

您好、 当启用负电荷泵时、我们可以在 VINP 和 VINN 上接受低至 AVSS-1.5V 的输入。

因此、当我施加 AVDD=3V、VREF=3V、VINN=1.5V、VINP 的范围为-1.5V 至1.5V 时、ADC 仍然可以正常工作、对吧?

唯一的不良影响是输入等于-3到0V 范围、因此相应的数字输出将不是满量程、仅为0-2^23、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的发帖。

    负电荷泵允许绝对输入电压范围为 AVDD 至(AVSS - 1.5V)。 对于 VINN = 1.5V、如果 VINP =-1.5V 至1.5V、差分输入电压将永远不会为正

    如果您希望使用更多的 ADC 满量程范围、则应将 VINN 连接到 GND。 然后、差分输入电压将等于 VINP (+/- 1.5V)。

    在您描述的配置中需要注意的一个细节是基准电压。 VREF = VREFP - VREFN 必须保持比 AVDD 低500mV。 对于 AVDD = 3V、您可以使用的最大基准电压为2.5V


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    谢谢你。

    但根据数据表、VCM 应处于 AVSS 和 AVDD 范围内、因此当 Vinp 范围为-1.5至+1.5时、我只能设置 Vin=1.5并将差分输入电压保持为-3至0。

    在此状态下、我仍然可以使用此器件、但有一些限制(无正差分输入)。  

    如果我保持 Vin=0、我无法使用该器件、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我相信表7.3中的共模范围假设负电荷泵被禁用。 请注意、这是在"建议运行条件"表中、它不是电气特性规格。

    我将与设计人员确认、当启用负电荷泵时、输入共模范围是否发生变化。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    正在等待您的确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    输入共模范围应与模拟输入范围匹配。 当启用负电荷泵时、输入共模电压范围为 AVSS - 1.5V 至 AVDD。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    因此、我将告诉客户、他们可以像您提到的那样使用该器件。