This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015的泄漏问题?

Guru**** 2517480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719460/ads1015-leakage-issue-for-ads1015

器件型号:ADS1015

尊敬的先生:

       当 AIN 接通早于 VDD 时、ADS1015存在一些泄漏问题。 如下面的原理图和图片所示。 当 P12V_STBY_PSU2在 P3V3之前打开时,从 AIN 到 VDD 的泄漏电压为450mV,当我们移除 R1003时 ,泄漏电压将释放,如以下波形。(绿线为 P12_STBY_PSU1,蓝线为 P3V3,粉色线为 P12VSTBY_PSU2)。 我们的导通时序为  P12VSTBY_PSU2=>P12VSTBY_PSU1= >P3V3。 您是否愿意帮助澄清此问题?您是否向我们提出了一些建议? BTW、我们能否知道 ADC 内部二极管的最大正向电压(vf)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、


    数据表第6页的绝对最大值表中列出了 ADS1015的最大输入电流。 对于任何输入引脚、最大电流为10mA。

    如果您首先向其他引脚之一施加电压、则电流将流入引脚、通过保护二极管流向器件或器件连接的电源。 在本例中、P12V_STBY_PSUx 电源看起来是在 VDD 电源上拉电流。 VDD 电源上拉的电流可能取决于3.3V 电源灌电流的能力。

    此时您是否损坏了器件? 看起来串联电阻为10千欧。 我想、该串联电阻足够高、可以防止器件损坏。 但是,我不确定在设备未通电时,您可以做很多事情来阻止外部电源在3.3V 电源上提起。 我要说的是、最好的解决方案是同时打开所有电源、或者先打开3.3V 电源。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、


    我刚刚意识到、您要求的是预期的最大正向二极管电压、而不是最大正向电流。 我不知道该典型值或最大值的任何数据。


    吴约瑟