This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:请将软件参考代码发送给我。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2112, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718265/fdc1004-please-send-the-software-reference-code-to-me

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: FDC2112FDC2214

大家好

   1. FDC1004和 FDC2112是否有任何软件参考代码? 请将其发送给我。

   2.我想使用 FDC1004或 FDC2112来检测皮肤的水分、如下面的方框图所示。

    我的问题:是否有任何成熟的方法、如何 滤除 人体电容的影响? 因为我想获得水分的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    首先、我们有 FDC1004和 FDC2112的示例代码。 您可以在此处找到 FDC1004的示例代码、FDC2112的示例代码包含在传感解决方案 GUI 中。  

    其次、我认为在此应用中使用电容式传感将非常具有挑战性。 电容测量将在不同个体之间发生显著变化、因此滤除人体对电容测量的影响将非常困难。 您可能需要改为查看湿度传感器。 我们有液位感应的示例应用、但不适用于此特定应用。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!  

    感谢您的回复、IC 内的哪个指示器会随外部环境电容的变化而变化? 喜欢频率? Q 充电时间?...

    对于此应用、我的客户需要测量皮肤的湿度、而不是皮肤附近的空气、因此我们的 HDC 器件可能不适合这种情况。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    FDC1004采用开关电容器架构、FDC2214采用基于谐振的架构。 有关这两种架构如何工作的更多信息、请参阅此 博客文章。 

    此致、