This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5807EVM:外部 ADC 采样率可以像80MHz 一样更高?

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719251/afe5807evm-external-adc-sampling-rate-can-be-higher-like-80-mhz

器件型号:AFE5807EVM

我们希望使用此评估板从高频传感器(中心频率:~30MHz)接收数据、IC 的最高采样率可能为80MHz、但板载时钟仅为40MHz。 我们看到他们有外部 ADC 时钟、我们能否将80MHz 的频率输入到外部 ADC 时钟? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    是的、您可以提供外部80MHz 作为 ADC 采样时钟。
    有关切换到外部时钟所需执行的步骤、请参阅用户指南中的第10节。