This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8330:手动模式下的 ADS8330

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8330, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719366/ads8330-ads8330-in-manual-mode

器件型号:ADS8330
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

我使用 FPGA 以 手动模式控制 ADS8330、当我关闭 ADS8330并再次上电时、芯片冻结、但 FPGA 始终通电。  请帮帮我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我理解您的问题、您将切断 ADS8330的电源、但 FPGA 仍然通电。 如果是这种情况、那么在 VBD 为零的数字通信线路上存在电压将违反 ABS 规格。 当这种情况存在时、器件将通过数字 IO 线路部分供电、从而导致不可预知的行为。

    请确保当 ADS8330断电时、IC 的其他引脚上不存在其他电压。 实现此目的的一种方法是使用电压转换缓冲器、在断电时隔离数字信号、例如 SN74LVC2T45或类似器件。

    谢谢、
    Keith N.
    精密数据转换器