请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8734 团队、
-请澄清 GPIO 的功能。 典型用例是什么?
-是否最好配置设计、以便在"情况下"使用 GPIO? 例如、它是否可用于调试目的?
-当根本不使用 GPIO 时:我假设它可以安全地保持未连接状态(因为默认状态为高阻抗-如 SBAS465A 的表4第26页中所述)。 对吧?
提前感谢、
Anthony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
-请澄清 GPIO 的功能。 典型用例是什么?
-是否最好配置设计、以便在"情况下"使用 GPIO? 例如、它是否可用于调试目的?
-当根本不使用 GPIO 时:我假设它可以安全地保持未连接状态(因为默认状态为高阻抗-如 SBAS465A 的表4第26页中所述)。 对吧?
提前感谢、
Anthony