器件型号:TSW14J56EVM
您好!
我希望这对您很好、
我在 HSDC Pro Automation DLL 手册中找到了 DAC 触发选项函数调用、但当我在 MAT AB 代码中使用它时、它会显示一个错误、说明找不到这种方法。
我使用的是 HSDC Pro v4.90。
谢谢、
我真的很感谢。
Abdurrahman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TSW14J56EVM
您好!
我希望这对您很好、
我在 HSDC Pro Automation DLL 手册中找到了 DAC 触发选项函数调用、但当我在 MAT AB 代码中使用它时、它会显示一个错误、说明找不到这种方法。
我使用的是 HSDC Pro v4.90。
谢谢、
我真的很感谢。
Abdurrahman
非常感谢 您的帮助、Brian、
我尝试通过在 HSDCProAutomationHeader.m 文件中添加以下代码来添加(DAC_Write_DDR_Memory)。
fcn.thunkname {fcnNum}='int32int32Thunk';
fcns.name{fcnNum}='DAC_Write_DDR_Memory';
fcns.calltype{fcnNum}='Thunk'; fcn.lhs{fcnNum}='int32';
fcn.rHS{fcnNum}={'int32'};
fcnNum=fcnNum+1;
但它仍然给我一个错误、表明未找到该方法。
此致、
Abduraman
感谢 Brian 的回答、
是的、我有这两个。
此外、HSDCProAutomation_64Bit.h 文件中存在 DAC_Trigger_Option 调用、DAC_Scaling_Factor 调用和 DAC_Generate_Software_Trigger 调用、但 MATLAB 头文件中不存在这些调用、因此我也无法调用它们。
现在、我尝试将它们添加到 MATLAB 头文件中。
在从 MATLAB 代码调用它们之前、我是否需要将它们添加到任何其他位置?
非常感谢 Brian、
此致、
Abdurrahman