This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC161S997接地和 EVM 元件问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/714797/dac161s997-dac161s997-grounding-and-evm-component-question

器件型号:DAC161S997

参考文档:SNAS621A-2013年6月- 2014年12月修订

回路供电原理图:

- DAC 处于回路供电模式时(图15)  

环路仪表和 DAC 接地是隔离的。 尽管环路电源及其自身接地端的电势为5V、但稳压器输入端与接地端(LM2936MP-3.3)的电势差小于3V、因此 DAC 甚至不会通电。

- DAC 处于自供电模式时(图16)

如果我们尝试输出大于16mA 的电流、我们会得到一个环路误差。

如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghuveer、

    该设计驱动的负载阻抗是多少? 提供的回路电源电压是多少?

    "回路电源的电势及其自身接地"到底是什么意思? 您能否为该测量指定网标签、或准确描述电源的连接方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载阻抗(回路接收器)为250欧姆。

    通过"环路电源及其自身接地之间的电势"、我是指电压源(在功能方框图中标记为"环路电源")、它为5V。

    "LOC+"和"COMA "之间的电势差(参考:功能方框图)小于 LDO 所需的输入。

    "昏迷"和"回路供电"接地之间的电势差不恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghuveer、

    通常、5V 环路电源不足以满足环路供电设计的要求、因为将在具有典型满量程20mA 电流的250欧姆电阻器上开发5V 电势。 尽管 LDO/DAC 未上电、但似乎有些电流流经环路并流经负载电阻器、从而降低了 LDO 可用的电源电压。 也许一些简单的实验是增加回路电源电压、或者减少回路电阻。 至少在这种情况下、我们可以查看系统是否可以自行启动、并验证设计中是否存在其他意外的接地环路。

    在自供电情况下、为器件提供的电源电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 LDO 和 DAC 未上电时、没有电流通过负载电阻器。

    将回路电源电压增加到12V (无法更改负载电阻)。 使用12V 回路电源时、系统不能超过19.5mA (在自供电和回路供电模式下)

    我们已使用另一个环路电源电压为36V 的仪器进行检查、通过该仪器、我们能够获得0-24mA 的范围。

    在自供电模式下、LDO 输入为5V、DAC 输入为3.3V

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Raghuveer Kasaraneni"]当 LDO 和 DAC 未上电时,没有电流流经负载电阻器。

    在这种情况下、我假设您仍在为系统供电? 我打算传达的是、如果输入电压不足以建立稳压、那么 LDO 似乎不会启动、 但是、似乎有一些电流流动的路径、这会导致负载电阻器上的压降、从而进入总体余量。

    当然、在没有启用电源的情况下、没有电流。

    [引用 user="Raghuveer Kasaraneni">将环路电源电压增加到12V (无法更改负载电阻)。 使用12V 回路电源时、系统电流不能超过19.5mA (在自供电和回路供电模式下)[/quot]

    该19.5mA 值是否是使用电流表通过环路测量的电流? 负载上的电压是多少?

    [引用 user="Raghuveer Kasaraneni"]我们已经使用另一个回路电源电压为36V 的仪器进行了检查,我们通过该仪器可以获得0-24mA 的电流范围。[/引用]

    这具体意味着什么? 您为系统提供了36V 电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否对此主题有任何更新或对上述问题的回答?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kevin Duke"]

    该19.5mA 值是否是使用电流表通过环路测量的电流? 负载上的电压是多少?

    [/报价]

    它使用数字万用表进行测量。 负载上的电压为5.1V。

    [引用用户="Kevin Duke"]

    这具体意味着什么? 您为系统提供了36V 电源吗?

    [/报价]

    是的、我们提供了一个等效于36V 而非12V 的环路电源。

    我们已决定使用自供电模式

    观察结果:

    • 回路电源的接地端未连接到 COA/COMD
    • 当环路电源= 0V 时
      • VA - COMA = 3.3V

    • 当环路电源= 12V 且 DAC 设置为20mA 时
      • VA - COMA = 4V
      • 回路供电- COMA = 5.3V
      • 负载电流= 19.5mA
      • 负载电压= 5.1V
      • 碱性昏迷= 1.12V