This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:TLC2543误差(INL、DNL、偏移、增益、总计)

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717740/tlc2543-tlc2543-errors-inl-dnl-offset-gain-total

器件型号:TLC2543

您好!

TLC2543的数据表中给出了以下最大误差值:

线性误差=+/-1LSB

-差分线性误差=+/-1LSB

-偏移误差=+/-1.5LSB

-增益误差=+/-1LSB

-未调整总误差=+/-1.75LSB

这些最大值是在25°C 或组件自然通风条件下的工作温度范围内给出的?

如果在25°C 时给出,这些误差的温度变化是多少?

在25°C 时,是否会随机分布这些错误,例如:

总误差遵循高斯定律、ADC 的99.7%(3sigma)的总误差为+/-1LSB?


此致、

Nicolas Divel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    上述规格在自然通风条件下的工作范围内。 例如、TLC2543I 版本规格将在-40°C 至85°C 的温度范围内适用。

    在25°C 时、我没有任何可用数据、但上述规格得到保证、这意味着我们在生产环境中对其进行测试(~100%的组装将满足这些规格)。 典型值通常要小得多、但可以安全地假设偏移、增益和 TUE 误差使用4sigma。 例如、您可以假设典型的偏移误差为0.375LSB (占总人口的68.3%)。

    TI 高精度实验室可能感兴趣;请查看这一涵盖误差分析和统计数据的特定实验室。

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis

    谢谢、
    Keith N.
    精密 ADC 应用