This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:ADC12DJ2700器件问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719167/adc12dj2700-adc12dj2700-device-questions

器件型号:ADC12DJ2700

大家好、

 

关于 ADC12DJ2700器件:

      1.数据表第11页、VID (输入电压、峰峰值差分)、用于 CLK+/-、SYSREF+/-、 VPP-DIFF 的单位
请参阅随附的图片(来自 LMK 数据表):

e2e.ti.com/.../ADC12DJ2700.docx

VPP-DIFF 是指 VID 还是2*VID

2.      与第11页的 INA+/-相同(VPP-DIFF 的单位)、第12页的 VIN_FSR 相同(单位 mVpp)。
这两种方法似乎都描述了相同的值、但具有不同的单位。
它是指 VID
还是2*VID

3      、SCLK、SDI、SDO、SCS 受 VA19限制(第10页的表)。
但是、引脚说明第6页上的 SCS 具有82k pu 至 VD11的电压。
请提供建议。

4、      ZT 110欧姆的容差是多少(数据表第13页)?

 

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我们将了解您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    1.在 ADC12DJ2700数据表中,VID 是以差动方式测量的输入电压,单位为 Vpp-diff,与 LMK 数据表中的2*VID 相对应。
    我认为这两个值都应该是 Vpp-diff。 根据 LMK 数据表,它将是2*VID。
    通常、我们将连接 IO 电压轨1.9V。 您可以在 以下链接 www.ti.com/.../adc12dj3200evm 的设计文件下查看 EVM 原理图。
    4、我们没有 ZT 容差规格。

    此致、
    Neeraj