This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:如何使用 FDC1004启用12通道的读出

Guru**** 2769115 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004, MSP430F5528, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718385/fdc1004-how-to-enable-read-out-of-12-channels-with-fdc1004

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: 、MSP430F5528FDC2214

朋友们、您好!

我需要使用仅 具有四个输入的 FDC1004EVM (或仅使用 FDC1004芯片)读取12个通道。

请您推荐设置方法的最佳方法。

提前感谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    要测量12个不同的通道、您需要3个 FDC1004器件。 每个 FDC1004都需要自己的 I2C 总线、因为它只有一个 I2C 地址。 如果需要节省 MCU 上的 I/O 引脚、也可以使用 I2C 扩展器。 您可以将 I2C 扩展器连接到 FDC1004EVM 的 MCU 侧、但使用新 PCB (甚至是试验电路板)从头开始可能更容易。 您还需要编写自定义固件才能从所有器件中读取数据、但您应该能够利用 此示例代码。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristine、您好!

    感谢您提供示例代码。 您是否会为推荐任何特定的 TI MCU 和 I2C 扩展器
    此项目(最好已安装在分线板上:)?

    在下面的链接中、它们使用了带 MSP430F5528的 FSUSB74多路复用器(与 FDC1004EVM 上的相同)。

    www.ti.com/.../TIDA-00509

    它们是否也应该与 FDC1004配合使用?
    对于我们的项目、敏感性至关重要。
    我尝试使用 Arduino uno 运行 FDC1004、但与 FDC1004EVM 相比、噪音太大。
    这清楚地表明了正确组件的重要性。
    请告知、

    此致、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我强烈建议在您提到的 TI 设计之后对您的原理图进行建模。 遗憾的是、TI 不生产 I2C 扩展器、但 TI 参考设计中使用的 MCU 和多路复用器都可以满足您的需求。 MSP430F5528是我们所有 EVM 和演示中使用的 MCU、包括 FDC1004EVM。  

    如果灵敏度对于您的应用至关重要、我还建议您使用 FDC2214进行实验、该器件比 FDC1004具有更高的抗噪性。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,谢谢)

    Alex