This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:每秒 GUI 样本数问题

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717532/fdc1004qevm-gui-samples-per-second-issues

器件型号:FDC1004QEVM

昨天 、使用 GUI 中的数据流、我的单个通道以100Hz 的频率进行测量。

我再次插入传感器、只能以5Hz 的频率进行流式传输。

什么可能导致此问题、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、

    在这两种情况下、您是否使用了相同的寄存器设置? PC GUI 有时会出现大量延迟、因此您可能会看到 GUI 存在此问题。 我没有任何有效的解决方法来解决此延迟问题。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是相同的寄存器设置。 传感器似乎在4Hz 至100Hz 之间抖动。