This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:ADS1271B 电压基准问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS1261, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718950/ads1271-ads1271b-voltage-reference-question

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件: ADS1261、 ADS1260、 REF6025

大家好--我想确认 ADS1271B 将在5.0V VREF+ 0V、5.0V AVDD 和1.8/3.3V DVDD 下工作。

造成混淆的原因是、在数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1271.pdf)第4页的"电气特性"下

第17页上的公式似乎允许5V VREFP。  此外、Webench 基准选择器建议使用5V 电源。

最后,我打算连接 muRata SCA103T 熟度计(https://www.murata.com/~/media/webrenewal/products/sensor/inclinometer/sca103t/sca103t_inclinometer_datasheet__8261700a3_0.ashx?la=en-usanadc --所以如果该 ADC 在5V VREF+电压下不工作,请推荐这样的 ADC。

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的发帖!

    ADC 用于转换的基准电压是 VREFP 和 VREFN 之间的差分电压。 对于 ADS1271和 ADS1271B、该差分基准电压(VREF)必须小于2.65V。

    第17页的公式以及电气特性表描述了 VREFP 和 VREFN 引脚上绝对电压的条件。

    如果您必须具有5V 基准电压才能支持您的传感器范围、也许您可以考虑使用 ADS1260/ADS1261。 我要指出的一个重要区别是、该器件使用两级正弦滤波器、与 ADS1271中使用的宽带 FIR 滤波器相比、该滤波器的通带响应更有限。 请注意、ADS1260尚未发布、但您可以对 ADS1261进行采样以进行评估(如果有兴趣)。

    请看一下、让我知道您对其在您的应用中的可行性有何看法。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、
    我赞赏这些建议。 我将查看数据表。 我正在设计的传感器由单个+5V 电源供电、可提供+0.5至+4.5VDC 范围内的比例式输出。 封装中有两个传感器以反并联方式排列、因此当一个输出2伏、另一个输出3V 等时...
    如果我从相同的5V 电源为传感器和 VREF+供电、理论上任何电源波动都应得到抵消。 今天/明天我将阅读数据表、如果有任何问题、我将重新打开 TT。 谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我要提醒您、基准电压应该是一个精密的低噪声输入。 将 VREFP 连接到5V 电源(即从 LDO 连接)不会那么准确、并且会对测量误差产生直接影响。 最好使用精密基准 IC 来获得 ADS1271的最佳性能。 具有集成基准驱动放大器的 REF6025等器件将能够正常工作。

    您的传感器输出是单端还是差动? 如果是单端、您可以将传感器输出连接到正通道输入(INP)、并向 INN 施加1/2 Vs 电压(即2.5V)。 差分测量范围为-2V 至+ 2V、VREF = 2.5V (VREFP - VREFN)完全可以接受。 请记住、ADC 差分输入范围为-VREF 至+VREF。 这是否起作用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan!
    这是一个很好的建议----感谢你提供它。 我之前选择了 LT1027LS8作为基准--它是一个串联基准,拉电流高达15mA,灌电流高达10mA。 该传感器的电流消耗最高为5mA (当使用 SPI 接口时、我不打算使用 SPI)。 因此、我理论上应该能够将基准直接连接到 VREF+、并且无需额外的电路即可为传感器供电。 我是否这么做或使用放大器仍待定、可能取决于我选择的 ADC。

    遗憾的是、两个单端输出几乎能够达到整个5V 范围。 例如、当倾斜至+30°时、一个输出的读数为4.5V、另一个0.5V、其差值为4V、远超出此 IC 的范围。 我想我只是误解了数据表。

    感谢您的持续支持!
    最棒的
    标记