This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J43EVM:与 ADC34J43 EVM 的 SPI 通信

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719111/adc34j43evm-spi-communication-to-the-adc34j43-evm

器件型号:ADC34J43EVM
主题中讨论的其他器件:ADC34J43

您好!

有关与 ADC34J43 EVM 的 SPI 通信的问题、请回答:

我希望通过在不同电路板上组装的外部 FPGA 来配置 ADC。 我看到 ADC34J43 EVM 上有一个用于 SPI 选择(JP8)的跳线。

如果我选择在外部配置 ADC (通过 FMC 连接器)、SPI 信号是否直接通过 CPLD 传输到 ADC? 在这种情况下、CPLD 对 SPI 信号有任何影响吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kfir、

    我正在研究您的问题、很快就会回来。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kfir、

    跳线 JP8将确定使用哪个 SPI 源(USB 或 FMC)与 ADC 和 LMK 进行通信。 通过卸载、跳线处于 USB 配置(2-3)中。 将此跳线更改为 FMC (1-2)、CPLD 将 SPI 从 FMC 路由到 ADC 和 LMK。

    此致、

    Dan