This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5640中的 RGB 控制时序

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718771/vsp5610-rgb-control-timing-in-vsp5640

器件型号:VSP5610

大家好、

我对 VSP5640有疑问。  

在每个 TR 周期中、我都知道如何控制 LED 灯座、打开或关闭、如下所示  

但对于三个 TR 周期、如何控制 RGB 三个 LED?  如何在下一个 TR 周期切换 LED?

例如、在第一个 TR 周期、我配置 R VORSURE。 在下一个周期、我将配置 G、R 雕塑和 B 雕塑是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加问题:如果 T =(LEDn TG T15+1)* Tmclk > 1线路周期,LEDn_TG 是否有任何输出? 或者 LEDn_TG 由下一个 Ls 清除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Betty、Kevin、

    我不确定 TR 周期是什么意思。 我假设您是指线路周期时间 LS。

    请参阅第12.3节、了解使用时序控制启用 LED 驱动器所需遵循的正确顺序。
    因此、如果在激活 LED 驱动器时更改了计时寄存器、则可能会在1线路周期内执行意外的计时。

    我想、如果 LEDn_TG_T (15)> lint、则 LEDn_TG 将不会有任何输出。 我们尚未对这种情况进行描述、因此您可能需要尝试一下。 下一个 LS 不会清除 LEDn_TG。