This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02 -无法在同步从模式下解锁器件

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718886/ads131a02---cannot-unlock-device-in-synchronous-slave-mode

Thread 中讨论的其他器件:ADS131A02尊敬的 Ryan、我对 ADS131A02也有类似的问题。 该器件处于同步从模式(外部晶振16、384MHz)、具有32位帧和汉明码。 帧之间的时间为40...50mS、CS 在两个帧之间为高电平、CLK 在上电后以1MHz 运行、在两个帧之间为低电平器件响应(在命令之后的 nextframe 中)为 NULL 或使用 FF02 00BA 解锁命令。 我无法解锁器件。 提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Kamil、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您能否共享所有硬件模式引脚的配置? /DRDY 和/CS 是否短接在一起、或者您是否单独将它们连接到 MCU?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、您好、我们通过关闭汉明码(M2引脚)来解决这个问题。 如果 ADC 在该模式下工作、我支持发送到 ADC 的 evry 命令还需要附加血液代码块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kamil——没错。 )

    我很高兴您能找到它!

    此致、