This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25:将输出与 SCLK&DOUT 连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1202, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718976/amc1304m25-concult-the-output-with-the-sclk-dout

器件型号:AMC1304M25
主题中讨论的其他器件:ADS1202AMC1301

你好。 现在、 对于新项目、我 想选择 AMC1304来获得  范围 为0~200mV 的模拟输入的值。 通过阅读 AMC1304的数据表 、我 无法获取  SCLK 和 DOUT 之间的时间序列。  根据数字输出一章、我知道不同的输入会产生一个1和零流、并且占空比与输入振幅相关。 您能告诉我 、有多少 SCLK 信号可以产生整个占空比信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiangyong、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您需要通过 FPGA 中内置的数字滤波器或德州仪器(TI)的 Delphino 类 C2000控制器等处理器的 Σ-Δ 滤波器模块来馈送 AMC1304的输出。 查看适用于入门的 ADS1202参考设计。 www.ti.com/.../ads1202ref
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    感谢您的回复。 如果我仅使用通用 MCU 并将 AMC1304端口连接到 MCU 的 GPIO、是否可行?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiangyong、

    即使在最慢(5MHz)的时钟速度下、使用带有 AMC1304的 GPIO 功能尝试捕获数据也不符合实际、您的 MCU 也没有时间执行任何其他操作。  使用 AMC1301等隔离式放大器可能会更好。