This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760输出电流为4 ~ 20mA 的输出问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716337/dac8760-dac8760-iout-4-20ma-output-question

器件型号:DAC8760

尊敬的专家:

我的客户遇到相同的问题。

您能在下面看到所附文件吗?

在本例中、当 DAC8760设置为20mA 时、输出电流为19.8mA。

根据 shread、误差来自增益误差0.21% x 0.016 =0.0336mA、远低于0.2mA  

肖特基二极管和 TVS 二极管的反向电流为0.01uA、这仍然不足以达到0.2mA。

还有哪些因素可以被视为误差的一个因素?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    这比使用外部晶体管配置时预期的误差大。 我看不到您的原理图中会导致此误差的任何明显问题。 所驱动负载的电阻是多少? 此外、R21的精度值是多少? 这是一个用于电流输出级的增益电阻器、必须具有高精度才能最大限度地减小输出误差。 它们还可以轻松切换到使用内部 Rset、并查看是否消除了错误。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您建议的电阻器精度点(R21和负载电阻器)。

    我想确认一点。
    根据数据表、Rset 的精度仅表示为"精度"、但应表示为多少精度?

    此外、如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    Rset 设置电流输出增益级的基准电流。 该电阻器的精度将直接影响电流输出的精度、因此如果容差为1%、则会导致输出产生这种误差量。 Rset 的选择取决于所需的精度。 我建议他们考虑使用内部 Rset 作为容差非常小且漂移较低的电阻器。

    如果他们有任何后续问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的答复。

    我了解电阻精度取决于客户的系统要求。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    客户确认内部 Rset、输出电流可为20mA。
    这是预期的。

    同时、外部 Rset 和客户将 DVDD 从直流/直流转换器更改为内部电源。
    (直流/直流被移除、DVDD_EN 打开。)
    此时、它还可以输出20mA 电流。
    关于输出电流、是否可以考虑直流/直流转换器的影响?

    根据数据表 P.52 10电源建议、描述了直流/直流转换器的影响。
    但我无法看到电流输出精度。

    我期待您的答复。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    只要不使用大型瞬变和去耦电容器、我不会指望将 DC/DC 用于 DVDD 会导致输出精度问题。 如果中存在开关噪声耦合、则不会像观察到的那样导致直流失调电压、而是在输出端产生交流噪声。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢你的答复。

    我将确认 DVDD 去耦电容器和反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一