This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:ADS1248EVM-PDK... IDAC0不工作。 IDAC0已复用到 Ain2、但无电流可用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1247, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717074/ads1248evm-pdk-ads1248evm-pdk-idac0-is-not-working-idac0-muxed-to-ain2-but-no-current-is-available

器件型号:ADS1248EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1247ADS1248

IDAC0不工作。 IDAC0已复用到 Ain2、但无电流可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、


    IDAC1是否正常工作或其他引脚是否提供电流?

    一个常见问题是、需要启用内部基准才能使用 IDAC 电流。 在 ADCPro 的 ADS1248EVM 插件中、转到 Power & Ref 选项卡并启用内部基准。 然后设置 IDAC 幅度、并确保电流达到正确的输出。

    如果这不起作用、请将其发布回、我们将继续进行调试。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 ADCPro、我知道如何使用该程序。
    我有另一个电路板、其工作正常的模拟引脚更少(ads1247)。
    没有 IDAC 工作、我启用内部基准并设置 IDAC 放大图。
    我一直在使用另一个板(ads1247)和 ADCPro、没有任何问题。。。
    我有问题的硼(ads128)似乎已损坏。
    请注意、我有2个 MMB3、并且还尝试切换硼、甚至固件升级了、但它的剂量不起作用。

    我将 IDAC 幅度设置为1000微安
    基准选择的 Vref0
    VREF:2.048
    IDAC0布线(选定 AIN)
    在 I/O 配置下:
    AIN0= AINP
    AIN1=AINN
    AIN2=IDAC0

    通过这种设置、1247电路板可以工作、我可以看到电流流经 RTD、但我能够测量 RTD 上的电压
    我在 Go 上购买的1248板没有任何电流。

    我认为我刚购买的新型1248板存在硬件问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、


    如果您认为这是硬件问题、则需要将其退回以进行更换。 但是、我仍想验证您的测试没有正确连接、只想检查电路板上的任何功能。

    您的电阻器是如何连接到电路板的? 您能否显示基本方框图(甚至是设置的照片)? 您是否能够从电路板收集任何数据? 快速测量温度传感器将使用内部基准提供预期结果。 您能否从任何模拟输入引脚进行测量? 有8个输入、您可以尝试测量电源的分压器。 您是否能够将 IDAC 电流路由到任何其他模拟输入引脚或 IEXC1或2?

    同样、如果电路板损坏或连接不良、您需要将其退回以进行更换。 我会说、这些电路板由合同制造商进行测试、出厂时应该可以正常工作。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ads1248_2D00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是对的、由于我今天收到了一个新的 ADS1248、因此电路板没有问题、因此它不起作用。 有关所有详细信息、请参阅随附的 PDF 文档。 请就如何推进提出建议。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我唯一能想到的是、对于您的连接、您在 REF 和接地之间没有连接。 如果 REF-悬空、则没有任何电流可供灌入、IDAC 也不会产生任何电流。 我认为这是用于 REF-连接的 ADS1247EVM 和 ADS1248EVM 之间的差异。

    但是、如果这不是问题、我确实运行了一个快速替代测试来确保电流从 IDAC 流出。 我使用一个从 AIN0到接地的1kΩ Ω 电阻器运行了一个测试。 下面是设置的快速图片。

    使用 ADCPro 和 ADS1248EVM 插件、我设置 Power & Ref 选项卡。 我打开内部基准、将 IDAC 幅度设置为1000uA、然后将 IDAC 设置为 AIN 引脚(两个 IDAC)

    然后、我转到"I/0 Config"选项卡、将 IDAC0设置为转至 AIN0、将 IDAC1设置为转至 AIN4 (我执行此操作以使其离开。

    之后、我只需测量电阻器上的电压即可验证电流是否在那里、并且电压大约为1V。

    同样、如果 REF-/接地连接不是问题、我将重复我的测试、以查看您是否可以这样路由电流。 我要注意的是、从数据表中显示的应用中获取的数据来自此 EVM。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、


    您是否能够让 IDAC 电流在 EVM 上工作? 正如我在上一篇文章中提到的、我认为这只是 REFN 连接的一个差异。 ADS1247EVM 可将 REFN 直接接地、而 ADS1248EVM 则不接地。

    我现在将关闭此帖子、但如果您仍然遇到问题、请发帖、我们可以继续调试该问题。


    吴约瑟