This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:AVDD 电源

Guru**** 2945940 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715282/ads1298-avdd-power-supply

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:LP87702-Q1、

您好!

为配置为使用内部基准缓冲器的 ADS129x 器件 AVDD 电源选择电源时、我需要帮助。 我假设它需要一个用于 AVDD 的 LDO 电源。 我们有一个电池供电的器件、并且不希望 LDO 一直在消耗功率。 是否可以将降压设置为3V 并将 LDO 串联? 我们为主电源选择了 LP87702-Q1 (设置为3V)、并计划在 LP87702-Q1之后添加 TPS73401DRVT LDO、以跟随输入电压、为 ADS129x 的 AVDD 提供电源。 可以这么做吗?


谢谢、
Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anish:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    首选解决方案是使用 LDO 驱动 AVDD 电源。

    LP87702-Q1似乎具有可调开关频率。 ADS1298 (或内部振荡器)的时钟输入将为2.048MHz、因此请尽可能远离该频率的倍数。 此外、ADC 调制器在 Fmod = 512kHz (HR 模式)或256kHz (LP 模式)时进行采样。 数字滤波器响应将在 Fmod 的倍数处重复、因此需要一个位于数字滤波器阻带内的开关频率、以实现最大的抑制。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    3.6864MHz 振荡器是否会产生任何问题或是否适合使用?

    www.digikey.com/.../6098133

    提前感谢。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我看不到该特定频率有任何问题。 7 x Fmod = 3.584MHz 和8 x Fmod = 4.096MHz。 每个调制器频率的倍数至少与振荡器频率相距100kHz、因此任何混叠都应折返到数字滤波器阻带中。

    需要明确的是-此振荡器驱动您的开关电源频率、而不是 ADS1298的 CLK 输入引脚、对吧?

    此致、