请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5282 主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVM
我正在从事一个涉及 SP605 Xilinx 评估板和 ADS54RF63EVM ADC 评估模块(以及 ADC 到 FMC 无源适配器板)的项目。 我想捕获 ADC 输出并将其从 SP605上的千兆位以太网接口发送出去。 您在此处提供的代码是否有助于实现这一点? 您可以将其发送给我、以便我进行评估吗? 提前感谢大家