This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282:Spartan 6器件中的 ADS5282以及 FMC-ADC 适配器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718178/ads5282-ads5282-along-with-fmc-adc-adapter-in-spartan-6-device

器件型号:ADS5282
主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVM
我正在从事一个涉及 SP605 Xilinx 评估板和 ADS54RF63EVM ADC 评估模块(以及 ADC 到 FMC 无源适配器板)的项目。  我想捕获 ADC 输出并将其从 SP605上的千兆位以太网接口发送出去。  您在此处提供的代码是否有助于实现这一点?  您可以将其发送给我、以便我进行评估吗?  提前感谢大家
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chintedum、

    请查看此主题、了解 Xilinx 固件示例的链接。

    e2e.ti.com/.../2294225

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Dan、我在说明中输入了错误的器件型号我们使用的 EVM 是 ADS5282、而且 Xilinx 页面也不允许我下载您在响应中标记的内容。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintedum、

    遗憾的是、我不知道任何利用 Spartan 系列的 TI 参考设计(高速数据转换器)。

    我唯一可以向您指出的是我们用于 TSW14J10EVM 的设计之一。

    www.ti.com/.../tsw14j10evm

    这里有您可能能够使用的源代码(页面底部)、但这对于 JESD 数据接口非常有用、并且不会路由到以太网。

    我会与 Xilinx 核实他们是否有任何有用的示例。

    此致、

    Dan