This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:使用 wdog 计时器 IC 中的 CLR 引脚。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718423/dac7750-use-of-the-clr-pin-from-a-wdog-timer-ic

器件型号:DAC7750

我正在寻找具有 uC /RESET 输出的电源监控器(3.3VDC CPU)、看门狗(窗口化 WDOG) IC、该 IC 还包含一个可由 DAC7750 IC 的 CLR 引脚使用的复位。  我不希望使用逆变器从/reset 创建复位。  我相信我过去已经看过这些内容、但是似乎无法在网站上充分浏览以立即找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我查看了一些电压监控器、它们中的大多数看起来都是低电平有效输出、而 CLR 引脚是高电平有效。 您是否有特殊原因不想使用逆变器? 这似乎是从低电平有效信号中清除 DAC 的最简单的方法。 我对电压监控器系列不太熟悉、因此、如果您还记得看到这会实现这一点、您可能可以在电源管理论坛发帖。 您似乎正在寻找既具有低电平有效输出又具有高电平有效输出的器件。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett、

    我希望不会在我的设计中添加另一个 IC。  我可以使用逆变器 IC 或制作具有 NPN 通用发射极晶体管的逆变器电路。  遗憾的是、我不记得我是否以及在哪里也看到过带有复位的/reset。  我认为 DAC7750使用 CLR 而不使用/CLR 信号逻辑有点奇怪。  感谢你的帮助。