This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:CAN#39;t 获得+/-5V 的满标度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718154/ads1256-can-t-get-full-scale-of--5v

器件型号:ADS1256
您好!
我正在评估 Raspberry PI 和波浪形板的设置(使用 ADS1256)。
向 通道 A0注入1Hz +/-5伏的正弦波。
我使用的软件是:
配置:
增益设置(PGA)为1。
50SPS。
缓冲器被禁用。
AINCOM 连接到 AGND。
VREF 2.5V。
我预计 是+/-5V 满量程。 我会得到 大约+~5V 和~-0.5V 的电压。
这种行为的原因是什么?
正确的行为示例 +/-0.3V 正弦:
 
谢谢、
Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1256可以测量+/- 5V 信号;但是、它必须是共模电压约为2.5V 的差分信号(并且内部缓冲器也必须被禁用)。 请参阅模拟输入电压规格...

    请注意,对于 AVDD = 5V,“绝对输入电压”的额定值为-0.1V 至5.1V (缓冲器关闭)或0V 至3V (缓冲器打开)。

    因此、为了测量+/5V 信号、输入信号需要是差分信号。 对于单端输入、您的输入范围限制为该输入范围的1/2。 假设负输入固定为2.5V、正输入可以从0-5V 摆动、从而产生+/-2.5V 差分信号(缓冲器关闭)、或者在缓冲器关闭的情况下、您可以从0-3V (最大+/- 1.5V、假设负输入固定为1.5V)摆动。

    这有道理吗?

     

    请参阅此处的共模计算器、以验证您的输入信号是否可由 ADS1256测量: www.ti.com/.../sbac145

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 明白了。