This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:有源屏蔽

Guru**** 2751615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718553/fdc2214evm-active-shield

器件型号:FDC2214EVM

您好!

如何驱动 FDC 2214上的有源屏蔽?

谢谢、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    有源屏蔽应该是 INxA 引脚的缓冲版本。 该信号应由增益为1的外部放大器进行缓冲。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我具有以下传感器配置:

    现在、TOIL 线圈连接到 INxA、底部线圈连接到 INxB。 我的想法是、当接地(蓝色)沿一个方向(向上)移动时、INxA 和 INxB 中的信号变化将相同、但方向不同。 我可以进行比例式测量并获得更强的信号。 此设置是否正确? 或者、顶部和底部线圈应连接到不同的通道、并在后处理中进行比例式分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    您是否为 LC 振荡电路使用了 PCB 线圈? 或者、您是否在电容式传感器中使用线圈代替铜焊盘/覆铜?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线圈代替电容式传感器的铜焊盘