This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:AVDD 电源

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717857/ads8684-avdd-power

器件型号:ADS8684

AVDD 电源9触点和30触点、通过1000欧姆电阻+5V 电源持续施加、

然后在端子9和30处测量,电压为1.6V,

在3芯片 ADS8684上可能会出现什么问题。   

其他连接。  

DVDD -归档3.3V。   引脚4、6、8、31、132、28、29上的归档 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrey、

    由于在电源线上放置了1k 电阻器、因此您看到的行为应来自器件。 您可以想象该电阻器 R1充当器件 R2的分压器。 在这种情况下、R1=1k、R2 = 1.762k、但线路上有三个器件、因此并联添加它们将产生一个新值 R2 = 587。 这些值表明、实际上 AVDD 大约为1.8、接近于您看到的结果。 对于 simplcity,还需注意的是,在这种情况下,器件会根据 R1的值调整阻抗,因此如果 R1 = 1k *5 = 5k,器件 R2 = 1.762k *5 = 8.8k。
    我是否可以问为什么使用1000电阻器?

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例中安装了1000欧姆
    www.ti.com/.../TIDA-00310 第1页电阻器 FB3、
    我使用 ADS8684制作了3块电路板、电阻器后的任何位置都是1.6V
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到误解发生在哪里。  

    组件 FB3以及 FB1、2和 L1、L2是铁氧体磁珠、而不是电阻器。 它们可以更多地被视为电感器。  

    通常使用铁氧体进行隔离、在这种情况下、铁氧体用于为系统提供清洁的电源轨、保护电源轨不受任何其他使用相同电源的电源轨上可能出现的浪涌的影响。  

    尽管原理图中显示铁氧体磁珠为1000欧姆、但它不充当电阻器、这只是铁氧体的一个参数。  放置一个电阻器来代替铁氧体并不是等效的变化。  

    一个铁氧体被放置在电源轨上、并且所有电源被连接到另一侧以获得一个干净且受保护的电源轨、正如您可以看到的、"+5V"电源轨的名称在铁氧体的另一侧变为"+5_ISO_AVDD"。  

    此致、Cynthia