This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:有关 AFE4400芯片电缆断开检测的问题

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718051/afe4400-questions-about-afe4400-chip-cable-off-detection

器件型号:AFE4400

您好!

我目前正在使用 AFE4400开发一些东西。

我发现、当正常运行时、即使拔下 SpO2电缆、PD_ALM 和 LED_ALM 引脚也始终为0V。  

我尝试设置 control0寄存器以启用诊断模式、但这两个引脚中仍然没有任何内容。 我应该怎么做才能从  PD_ALM 和 LED_ALM 引脚可靠地读出电缆断开警报?

最棒的

京杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingjie,

    以下可能是您观察到的原因。
    1) 1) AFE 无法正常工作:确保在启用所有块并正常工作的情况下对 AFE 进行编程。 您可以通过探测 ADC_RDY 引脚来确认这一点。 ADC_RDY 引脚上应存在频率与 PRF 相同的脉冲序列。
    2)等待时间不足:确保在探测 PD_ALM 和 LED_ALM 之前等待~16ms。 另请探测 DIAG_END 引脚

    您还可以通过读取诊断标志来了解诊断结果。

    此致、
    Prabin